Pompas hydráulicas y accesorios
Genere la energía hidráulica con eficacia en su sistema de impulsión con una pompa hydráulica robusta. Éstas son fuentes eficaces de la energía para una gama de máquinas dinámicas y se utilizan a través de un número de hidráulica industrial y móvil.
Si usted está buscando para una nueva o actualizada fuente de energía para su sistema o máquina, usted encontrará una gama de pompas hydráulicas aquí en RS. Almacenamos varias bombas de los tipos, incluyendo las bombas manuales hidráulicas, de los micropumps, sumergibles y centrífugas, y cada uno de éstos se hace a los estándares más altos de la industria.
Leído encendido para descubrir más sobre las pompas hydráulicas y cómo se utilizan.
¿Cuáles son pompas hydráulicas?
Las pompas hydráulicas son fuentes de la energía para los sistemas de impulsión hidráulicos. Convierten la energía mecánica producida por la pieza de la impulsión del sistema que es, del esfuerzo de torsión y de la velocidad - en una forma de presión hidrostática, o hidráulica, de la energía es decir y de flujo. Por lo tanto, una pompa hydráulica es cualquier dispositivo que la fuerza se puede entrar en para crear flujo.
Es importante observar que la energía hidráulica es una combinación de la presión y del flujo. Uno sin el otro no puede hacer que el sistema hydráulico trabaja. Si no, la presión consistiría en el líquido atrapado y el flujo no tendría ninguna energía para mover solo flúido, dando por resultado el sistema que acciona la máquina que no funciona correctamente.
Agregando una pompa hydráulica, es posible que la máquina sea accionada para realizar una gama de funciones. Estas funciones pueden ser piezas que rotan de la máquina, elevación o el bajar, o abertura o cierre.
¿Cómo las pompas hydráulicas funcionan?
Las pompas hydráulicas pueden empujar cantidades enormes de aceite a través de los cilindros hidráulicos o de los motores hidráulicos. Hacen esto realizando dos funciones. Primero, la acción o la entrada mecánica crea un vacío en la entrada de bomba. Esto permite la presión atmosférica de forzar el líquido del depósito en la línea de la entrada y a la bomba. En segundo lugar, el movimiento mecánico entrega el líquido al enchufe de la bomba, forzándolo en el sistema hydráulico.
Para realizar estas funciones, la mayoría de las bombas tienen una entrada mecánica de un motor eléctrico o de un motor de combustión, y ésta entra la energía mecánica en la bomba. El eje de la entrada de la bomba está conectado con los engranajes de la bomba o los pistones y es aquí adonde la presión se transfiere al líquido hidráulico.
El líquido se transporta del puerto de la succión, o de la entrada, de la bomba al puerto de presión, o al enchufe. El líquido atraviesa los compartimientos en la bomba que se sellan mecánicamente, y estos compartimientos se aseguran allí no son ninguna conexión directa entre la entrada y los puertos de enchufe.
¿Cuáles son los diversos tipos de pompas hydráulicas?
Hay tres tipos comunes de pompas hydráulicas a elegir de. Éstos son engranaje, pistón, y las bombas de paleta, sin embargo, allí son otras disponibles por ejemplo las bombas del embrague y de la descarga.
- Las bombas de engranaje se utilizan en la mayoría de los sistemas hydráulicos carro-montados. Tienen pocas piezas móviles que otras pompas hydráulicas y son fáciles de mantener. Se clasifican como la dislocación fija, o dislocación positiva, bombas. Aquí es donde el mismo volumen de flujo se produce con cada rotación del eje de la bomba.
- Se utilizan las bombas de pistón donde están necesarias las presiones arriba de funcionamiento. Éstos tienen piezas móviles adicionales a las bombas de engranaje. Éstos están disponibles como la dislocación fija u opciones volumétricas. La opción fija significa que la placa oscilante es no ajustable, mientras que la opción volumétrica no tiene una placa chapoteante fija, significando que el ángulo se puede ajustar por una señal de la presión.
- Las bombas de paleta han sido substituidas cada vez más por las bombas de engranaje, pero todavía se utilizan. Aquí, como el eje de la entrada rota, acciona el aceite que se tomará entre las paletas de la bomba. Esto entonces se transporta al lado de enchufe de la bomba.
¿Dónde se utilizan las pompas hydráulicas?
Las pompas hydráulicas se utilizan en las máquinas hidráulicas más móviles o más industriales. Las bombas sumergibles se utilizan en la maquinaria tal como excavadores, tractores, y vehículos del servicio. Los carros del vacío y el equipo de la silvicultura también hacen uso las pompas hydráulicas.
Los usos móviles confían en las pompas hydráulicas más tan que usos industriales. Esto es debido a los actuadores eléctricos que son utilizados no típicamente en maquinaria móvil.
¿Por qué elija RS para sus pompas hydráulicas?
En RS, nosotros Inventario una gama de las pompas hydráulicas que se diseñan para ayudarle a accionar su sistema. Almacenamos todo de las bombas centrífugas y de las bombas manuales hidráulicas a los micropumps. Cada uno ofrece algo levemente diferente, pero son todos los tipos de pompas hydráulicas y usted encontrará que somos una distribuidor autorizada que conduce en Norteamérica.
Si usted tiene cualquier pregunta, nuestro equipo está en la mano a ayudar. Get en touch y nosotros puede dirigirle a través de los productos. Usted puede también encontrar consejo en nuestro expert hub contento.
Conformidad con RoHS
Conformidad con RoHS